63249-420-374

Conexión de un dispositivo externo a múltiples controladores

Un dispositivo externo puede estar conectado a múltiples controladores. Se recomienda que un controlador suministre la tensión de la fuente al dispositivo externo. La señal de entrada del dispositivo externo y la terminal común del circuito del conector de puesta a tierra común están conectadas a los otros controladores.

Conexión de dispositivos externos a múltiples controladores

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.