63249-420-374

Instalación y extracción del controlador

Siga las instrucciones y precauciones de seguridad para instalar y quitar el controlador del panel.

Instalación del controlador

Siga estos pasos para instalar el controlador en un panel NF.

Controladores en paneles estándar y de ancho de columna


  1. Desconecte todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado. Utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para verificar que la fuente de alimentación esté desconectada.

  2. Quite la cubierta del panel y el frente muerto.

  3. Inserte los dos conectores de la barra del controlador en las conexiones de la barra vertical de la barra de control derecha. Consulte Controladores en paneles estándar y de ancho de columna.

    NOTA: Si se utiliza un panel NF estándar, el controlador se instala en la parte superior de la barra de control derecha. Si utiliza un panel NF de ancho de columna, el controlador se instala en la parte superior del panel. Consulte Controladores en paneles estándar y de ancho de columna.
  4. Presione el controlador sobre la barra de control hasta que las patas de montaje encajen en el interior del panel. Un tornillo cautivo del lado izquierdo del controlador se alinea con un orificio en el interior del panel. Utilice un destornillador para asegurar el tornillo. Apriete a 20-30 lb pulg.

    NOTA: Si la fuente de alimentación no está instalada, instálela siguiendo las indicaciones del boletín de instrucciones.
  5. Inserte el conector de la fuente de alimentación en la conexión de alimentación del controlador. Consulte Componentes del controlador.

    NOTA: Si se utiliza un panel NF de ancho de columna, el cable controlador de ancho de columna NFCWG3 es necesario para conectar la fuente de alimentación y el controlador.

Extracción del controlador

Para quitar el controlador, siga estos pasos:

  1. Desconecte todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado. Utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para verificar que la fuente de alimentación esté desconectada.

  2. Quite la cubierta del panel y el frente muerto.

  3. Desenchufe el conector de la fuente de alimentación del controlador de la fuente de alimentación.

  4. Afloje el tornillo cautivo del controlador del interior del panel.

  5. Tome el controlador por los bordes y levántelo hasta que se desenganche.

    NOTA: Las barras de control Powerlink incluyen un modo en el que todos los interruptores automáticos Powerlink se encienden aproximadamente 10 minutos después de haber perdido la comunicación con un controlador, siempre y cuando las barras de control sigan recibiendo alimentación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.