63249-420-374

Descripción del panel frontal

Componentes del controlador muestra las partes del panel frontal del controlador. Encontrará una breve descripción de cada pieza en Características del panel frontal del controlador.

Componentes del controlador

Características del panel frontal del controlador

Componente Descripción
A Pantalla LCD La pantalla LCD muestra la información para configurar y operar programas para el controlador.
B Compartimientos de cables La cubierta del compartimiento de cables protege las terminales de los puertos de entrada y comunicaciones ubicados en el compartimiento de cables de clase 2. Para quitar e instalar la cubierta del compartimiento, consulte Instalación de la barrera de clase 2. Consulte Detalle de las terminales de comunicaciones del controlador de clase 2 para ver una descripción general de las terminales del compartimiento de cables.
C Puerto de comunicaciones RJ45 temporal El puerto de comunicaciones RJ45 temporal se utiliza para una conexión temporal a una PC.
D Tecla “Más”/Tecla “Intro” La tecla Más/Intro se utiliza para desplazarse por las opciones de una pantalla LCD y para seleccionar los elementos de la pantalla. Si el cursor se encuentra en un campo numérico, con la tecla Más/Intro se aumenta el valor.
E Tecla “Menos” La tecla “Menos” se utiliza para desplazarse por las alternativas de opciones de la pantalla LCD y desactiva la selección de elementos de la pantalla. Si el cursor se encuentra en un campo numérico, la tecla “Menos” reduce el valor.
F Tecla “Siguiente” La tecla “Siguiente” se utiliza para mover el cursor a la siguiente opción de la pantalla LCD.
G Tecla “Atrás” La tecla “Atrás” se utiliza para mover el cursor a la opción anterior en la pantalla LCD.
H Botón “Reset” (reinicio) El botón “Restablecer” reinicia el controlador.
I Conexión de la fuente de alimentación/comunicaciones (a la fuente de alimentación) Se conecta a la fuente de alimentación.

Componentes del compartimiento de cables del controlador



Detalle de las terminales de comunicaciones del controlador de clase 2

Componentes del compartimiento de cables

Componente Descripción
A Puertos Ethernet RJ45 (2) Utilice este puerto para conectar el controlador a una red.
B Comunicaciones RS232 Utilice estas terminales para conectarse a una comunicación RS232 externa.
C Terminales de comunicaciones RS485 Utilice estas terminales para conectarse a una comunicación RS485 externa.
D Terminales de entrada (consulte Componentes del compartimiento de cables.) (1-16) Utilice estas terminales para conectarse a un dispositivo de conmutación externo de contacto seco.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.