QGH1336306-05

DM 页面(仅限 PM1130H)

若要查看 DM 参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 DM
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 DM 参数。
  4. 向左按钮退出。
显示屏上的名称 描述
d.W 显示有功功率的一个需量值。
d.VA 显示视在功率的一个需量值。
d.VAR 显示无功功率的一个需量值。
Rd 显示升高需量值。
tR 显示剩余时间,例如:mm:ss
注: 剩余时间显示为 2 位数的分钟数和 2 位数的秒数。
md.u 显示电力部门的最大需量值。
md.oc 显示电力部门最大需量发生时间。
md.G 显示其他来源的最大需量。
md.oc 显示其他来源的最大需量发生时间,例如 hhhhhh:mm
注: 最大需量发生时间显示为 6 位数的小时数和 2 位数的分钟数。
注: 根据在 Demand 设置下所选的功率类型,DM 显示 DM WDM VADM VAR
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?