Özellik özeti
Parametre | PM1130H | EM6438H |
---|---|---|
Wh için Doğruluk Sınıfı |
Sınıf 0.5 |
Sınıf 1 Sınıf 0.5 |
VARh için Doğruluk Sınıfı |
2,0 |
2,0 |
VAh için Doğruluk Sınıfı |
± %0,5 |
± %1 ± %0,5 |
Döngü başına örnekleme hızı | 32 | 32 |
Akım
|
ü | — |
Voltaj:
|
ü | — |
Güç Faktörü
|
Gerçek PF |
Gerçek PF |
Frekans | ü | — |
Güç:
NOT: Ölçüm cihazı, programlanan güç
türüne göre bir anda yalnızca bir güç
parametresi ölçebilir ve gösterebilir.
|
ü | ü |
Enerji: kWh, kVAh, kVARh (2 Kadran)
NOT: Ölçüm cihazı, programlanan güç
türüne göre bir anda yalnızca bir enerji parametresi
ölçebilir ve gösterebilir.
|
ü | ü |
Talep parametreleri (kW, kVA, kVAR)
NOT: Ölçüm cihazı, bir anda sadece bir
talep parametresinin ayarlanmasına izin verir.
|
ü | — |
3 Fazlı dengesiz |
Akım Voltaj |
— |
%THD:
|
ü | — |
Ölçüm cihazının Açık Olduğu Saat Sayısı Ölçüm cihazının Çalıştığı Saat Sayısı Güç Kesintileri |
ü | ü |
Faz açısı
|
ü | — |
İletişim | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU |
Dakikada devir sayısı (RPM) |
ü | ü |
Röle | ü | — |
Yük yüzdesi | ü | ü |