Protección del dispositivo

Recomendaciones para optimizar la ciberseguridad en un entorno protegido:

  • Proteja el dispositivo de conformidad con las políticas y normas de la empresa.

  • Revise los supuestos sobre entornos protegidos y aborde los riesgos potenciales y las estrategias de mitigación. Consulte la sección Defensa profunda del producto para obtener más información.

  • Cambie la contraseña predeterminada. Consulte la sección Contraseñas de pantalla para obtener más información.

  • Deshabilite el protocolo de comunicaciones BACnet/IP cuando no esté en uso. Estas acciones reducen los posibles puntos de ataque. Consulte la sección Configuración de parámetros BACnet/IP mediante la pantalla para obtener más información.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?