Habilitación/deshabilitación de los protocolos de comunicaciones

Deshabilitar los protocolos de comunicaciones innecesarios y que no estén en uso, como BACnet/IP, reduce los posibles puntos de ataque. Cambiar los valores predeterminados de número de puerto reduce la previsibilidad de uso.

Configuración de parámetros BACnet/IP mediante la pantalla

Consulte la sección Configuración de parámetros BACnet/IP mediante la pantalla para obtener instrucciones sobre cómo habilitar/deshabilitar la configuración BACnet/IP en su dispositivo usando la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?