加强设备保护

在受保护的环境中优化网络安全的建议:

  • 根据公司政策和标准加强设备保护。

  • 审查有关环境保护的措施,消除潜在的风险并制定缓解策略。有关详情,请参阅产品深度防护

  • 更改默认密码。有关详情,请参阅显示屏密码

  • 不使用时,请禁用 BACnet/IP 通讯协议。这样可减少攻击面。有关详情,请参阅使用显示屏配置 BACnet/IP 设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?