Riesgos potenciales y controles de compensación

Aborde los riesgos potenciales usando los controles de compensación que se describen a continuación:

Área Problema Riesgo Controles de compensación

Contraseña desde la pantalla

Los ajustes predeterminados suelen ser el origen de los accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

Si no cambia la contraseña predeterminada, es posible que se produzcan accesos no autorizados.

Cambie la contraseña predeterminada 0 (cero) para reducir los accesos no autorizados.

Protocolos seguros

Los puertos Ethernet con protocolos Modbus TCP y BACnet/IP no son seguros.

El dispositivo no tiene la capacidad de transmitir datos cifrados usando estos protocolos.

Si un usuario malintencionado accede a su red, podría interceptar las comunicaciones.

Para transmitir datos a través de una red interna, segmente física o lógicamente la red.

Para transmitir datos a través de una red externa, cifre las transmisiones de protocolo en todas las conexiones externas usando un túnel de cifrado, una envoltura TLS o una solución similar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?