潜在风险和补偿控制

使用以下补偿性控制措施来消除潜在风险:

区域 问题 风险 补偿控制

显示屏密码

使用默认设置通常是导致恶意用户能够进行未经授权访问的根源。

如果您不更改默认密码,则可能发生未经授权的访问。

更改默认密码 0(零)有助于减少未经授权的访问。

安全协议

使用 Modbus TCP 和 BACnet/IP 协议的以太网端口是不安全的。

设备不具备使用这些协议传输加密数据的能力。

如果恶意用户获得了对您网络的访问权限,则他们可能会拦截通信。

为了通过内部网络传输数据,请对网络进行物理或逻辑分段。

为了通过外部网络传输数据,请使用加密隧道、TLS 封装器或类似解决方案对所有外部连接上的协议传输进行加密。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?