Cloud-Anbindung Ihres Panels

Mit der Facility Expert App können Sie Ihre PrismaSeT Active Schaltanlage über die LoRaWAN-Technologie einfach mit der Cloud verbinden.

Schritte zum Aktivieren des Wireless Panel Server (LPWAN Gateway)

  1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smart phone.

  2. Laden Sie die Facility Expert App herunter und öffnen Sie sie.

  3. Sobald Sie die App heruntergeladen haben, können Sie den QR-Code des Gateways direkt in der App scannen.

  4. Drücken Sie die Taste auf dem Wireless Panel Server (LPWAN Gateway), bis die LED orange leuchtet.

  5. Klicken Sie auf WEITER.

  6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • für mich/mein Panel: wenn die Schaltanlage, die Sie aktivieren, Ihrem Unternehmen gehört. Die Wartung wird von Ihnen oder von einem von Ihnen gewählten Auftragnehmer durchgeführt.

    • für meinen Kunden: wenn die Anlage, die Sie aktivieren, Ihrem Kunden gehört.

  7. Füllen Sie die geforderten Informationen aus.

  8. Klicken Sie auf AKTIVIERUNG ABSCLIESSEN.

    HINWEIS: Die Anbindung kann einige Minuten dauern.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.