FTE00438 Rev. A

Connessione cloud del Panel

Con l'app Facility Expert è possibile connettere facilmente il quadro PrismaSeT Active al cloud utilizzando la tecnologia LoRaWAN.

Passaggi necessari per attivare il Wireless Panel Server (gateway LPWAN)

  1. Scansionare il codice QR con lo smartphone.

  2. Scaricare l’app Facility Expert e aprirla.

  3. Una volta scaricata l'app, è possibile scansionare il codice QR del gateway direttamente nell'app.

  4. Premere il pulsante sul Wireless Panel Server (gateway LPWAN) fino a quando il LED si illumina di arancione.

  5. Fare clic su AVANTI.

  6. Selezionare una delle opzioni seguenti:

    • per me/il mio Panel: se il quadro che state attivando appartiene alla vostra azienda. La manutenzione sarà effettuata da voi o da un contraente scelto da voi.

    • per il mio cliente: se il quadro che attivate appartiene al vostro cliente.

  7. Compilare le informazioni richieste.

  8. Cliccare su CHIUDERE ATTIVAZIONE.

    NOTA: La connessione può durare qualche minuto.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.