Activer votre tableau connecté

Grâce à l’application Facility Expert, connectez facilement votre tableau électrique PrismaSeT Active au cloud avec la technologie LoRaWAN.

Etapes pour activer la passerelle connectée

  1. Scannez le QR code avec votre smartphone.

  2. Téléchargez l’application Facility Expert et ouvrez-la.

  3. Une fois que vous aurez téléchargé l’application, vous serez en mesure de pouvoir scanner le QR code directement dans l’application.

  4. Appuyez sur le bouton se trouvant sur la passerelle connectée jusqu’à que la LED devienne orange fixe.

  5. Ensuite cliquer sur le bouton SUIVANT.

  6. Choississez l'une des options suivantes:

    • J’active mon tableau: quand le tableau électrique que vous êtes en train d’activer appartient à votre entreprise. La maintenance sera faite par vous ou un prestataire que vous choisissez.

    • J’active le tableau électrique d’un client: quand le tableau électrique que vous êtes en train d’activer appartient à votre client.

  7. Remplissez les informations demandées.

  8. Complétez l’activation.

    NOTE: L’appairage peut prendre quelques minutes.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.