Antenneninstallation
Sie haben soeben Ihre neue PrismaSeT active Schaltanlage erhalten.
Entdecken Sie im folgenden Video, wie einfach es ist, die LoRa-Antenne oben auf Ihrer Schaltanlage zu installieren.
Schritte zur Installation der LoRa-Antenne am PrismaSeT G Active
-
Entfernen Sie die Kabeldurchführungsplatte. Die Antenne befindet sich unter der Metallabdeckung auf der linken Seite des Panels.
-
Nehmen Sie die Antenne heraus.
-
Führen Sie das Antennenkabel in den dafür vorgesehenen Schlitz der Metallabdeckung ein.
HINWEIS: Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu stark zu verdrehen (R < 50 mm). -
Montieren Sie die Kabeldurchführungsplatte wieder.
-
Bringen Sie die Antenne an dem magnetischen Teil auf der linken Seite des Panels an. Die mitgelieferte Metallhalterung kann auch verwendet werden, um die Antenne an einem besseren Ort zu platzieren.
HINWEIS: Die Antenne muss immer vertikal angebracht werden.
Schritte zur Installation der LoRa-Antenne am PrismaSeT P Active
-
Die Antenne wird zusammen mit den Seitenwänden, dem Wireless Panel Server (LPWAN Gateway) und dem Verkabelungssatz geliefert.
-
Packen Sie die Antenne aus der Verpackung aus.
-
Schließen Sie die Antenne an den Wireless Panel Server an, indem Sie den kleinen Spalt oben an der grünen Leiste benutzen.
HINWEIS: Nur mit der Hand anziehen. -
Bringen Sie die Antenne an der gewünschten Stelle auf dem Panel an. Die mitgelieferte Metallhalterung kann auch verwendet werden, um die Antenne an einem besseren Ort zu platzieren.
HINWEIS: Die Antenne muss immer vertikal angebracht werden.