Immer noch keine Verbindung?

Verwenden Sie die Antennenkabelverlängerung

Wenn Sie Ihr PrismaSeT active nicht mit der Schneider Electric Cloud verbinden können, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die erste ist die Verwendung der Antennenkabelverlängerung (Ref. SMT10011). Mit Hilfe einer 5-Meter-Kabelverlängerung können Sie Ihre Antenne in einem besser abgedeckten LoRaWAN-Bereich platzieren. Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie das machen.

HINWEIS: Sie können bis zu zwei Kabelverlängerungen (10 m) verwenden, um die Antenne am Ort mit besseren LoRa-Empfang zu platzieren.

Schritte zur Installation der LoRa-Antennenkabelverlängerung

  1. Packen Sie das Kabel aus.

  2. Entfernen Sie die Kabelverschraubungsplatte.

  3. Entfernen Sie den grünen Balken.

  4. Trennen Sie die Antenne vom Wireless Panel Server (LPWAN Gateway) und nehmen Sie die Antenne heraus.

  5. Führen Sie das Verlängerungskabel durch das vordere Loch auf der rechten Seite des Wireless Panel Servers (LPWAN Gateway).

  6. Verbinden Sie die Kabelverlängerung mit dem Wireless Panel Server (LPWAN Gateway).

  7. Schliessen Sie das Antennenkabel und die Kabelverlängerung an.

Verwenden Sie ein 4G/LoRa-Gateway (SMT10014)

Wenn sich Ihre Schaltanlage in einem Gebiet ohne LoRa-Netzwerk befindet, können Sie ein 4G/LoRa-Gateway verwenden, um Ihre Schaltanlage über 4G mit der Cloud zu verbinden. Im folgenden Video erfahren Sie, wie das geht.

Schritte zur Installation des 4G/LoRa-Gateways

  1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre LoRa-Antenne richtig installiert ist.

  2. Stellen Sie sicher, dass Sie ein 4G/LoRa-Gateway (SMT10014) haben.

  3. Installieren Sie die beiden 4G-Antennen auf beiden Seiten des Gateways.

  4. Schließen Sie die LoRa-Antenne in der rechten mittleren Seite des Gateways an.

  5. Schalten Sie das 4G/LoRa-Gateway an und schliessen Sie bis zu 15 PrismaSeT Active-Schaltanlagen an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.