FTE00438 Rev. A

Ancora nessuna connessione?

Utilizzare la prolunga del cavo dell’antenna

Se non si riesce a connettere il PrismaSeT Active al Cloud di Schneider Electric, due sono le opzioni. La prima è quella di utilizzare la prolunga del cavo dell'antenna (rif. SMT10011). Con l’ausilio di una prolunga del cavo di 5 metri è possibile collocare l’antenna in un’area LoRaWAN meglio coperta. Guardate il video seguente per apprendere come farlo.

NOTA: Potete utilizzare fino a due prolunghe del cavo (10 m) per posizionare l'antenna nella posizione con una migliore ricezione LoRa.

Passaggi necessari per installare la prolunga del cavo dell'antenna LoRa

  1. Togliere il cavo dall’imballo.

  2. Rimuovere la piastra pressacavo.

  3. Rimuovere la barra verde.

  4. Scollegare l'antenna dal Wireless Panel Server (LPWAN Gateway) e rimuoverla.

  5. Fare passare il cavo di prolunga attraverso il foro frontale sul lato destro del Wireless Panel Server (LPWAN Gateway).

  6. Collegare la prolunga del cavo al Wireless Panel Server (LPWAN Gateway).

  7. Collegare il cavo dell’antenna e la prolunga del cavo.

Utilizzare il gateway 4G/LoRa (SMT10014)

Se il quadro si trova in un'area senza una rete LoRa, è possibile utilizzare un gateway 4G/LoRa per collegare il quadro al cloud via 4G. Guardare il video seguente per apprendere come farlo.

Passaggi necessari per l’installazione del gateway 4G/LoRa

  1. Assicurarsi che l’antenna LoRa sia installata correttamente.

  2. Sincerarsi di disporre di un gateway 4G/LoRa (SMT10014).

  3. Installare le due antenne 4G su entrambi i lati del gateway.

  4. Collegare l'antenna LoRa sul lato centrale destro del gateway.

  5. Accendere il gateway 4G/LoRa e collegare fino a 15 quadri PrismaSeT Active.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.