Connexion Impossible?

Utilisez la rallonge de câble

Si vous êtes dans l’impossibilité de connecter votre tableau électrique au cloud Schneider Electric, vous avez deux solutions. La première est d’utiliser la rallonge de cable fournis dans le carton PrismaSeT Active. Cela vous permettra de placer l’antenne dans une zone mieux couverte en LoRaWAN grâce à la rallonge de 5 mètres. Découvrez comment le faire dans la vidéo suivante.

NOTE: vous pouvez utiliser deux rallonges de câble pour placer votre antenne LoRa à 10 mètres de votre tableau électrique.

Etapes pour installer la rallonge de câble d’antenne LoRa

  1. Déballez la rallonge de câble

  2. Enlevez la plaque cache câble.

  3. Enlevez le bandeau vert.

  4. Déconnectez l’antenne de la passerelle connectée et récupérez l’antenne.

  5. Passez la rallonge de câble à travers le trou de devant, à côté de la passerelle connectée, à droite.

  6. Connectez la rallonge de câble à la passerelle connectée.

  7. Connectez le câble de l’antenne à la rallonge de câble d’antenne.

Utiliser une passerelle 4G/LoRa

Si votre tableau électrique se trouve dans une zone sans aucun réseau LoRa, vous pouvez utiliser une passerelle 4G/LoRa pour utiliser la 4G pour connecter votre tableau électrique au cloud. Découvrez comment avec la vidéo suivante.

Étapes pour installer 4G/LoRa Gateway

  1. Assurez-vous que votre antenne LoRa est installée correctement.

  2. Que vous avez une passerelle LoRa/4G.

  3. Installez les deux antennes 4G sur les deux côtés de la passerelle.

  4. Connectez l’antenne LoRa au centre droit.

  5. Alimentez la passerelle et connectez jusqu’à 15 tableau électrique PrismaSeT Active.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.