Configurer les appareils de votre tableau connecté

Grâce à l’application EcoStruxure Power Commission, découvrez comment réaliser facilement l’appairage des capteurs de votre tableau électrique PrismaSeT Active.

Étapes pour utiliser l’application mobile EcoStruxure Power Commission

  1. Scannez le QR code avec votre smartphone.

  2. Téléchargez l’application EcoStruxure Power Commission et ouvrez-la.

  3. Une fois que vous aurez téléchargé l’application, vous serez en mesure de pouvoir scanner le QR code directement dans l’application.

  4. Appuyez sur le bouton se trouvant sur la passerelle connectée jusqu’à que la LED devienne bleu fixe.

  5. Ensuite, il faut créer un mot de passe pour la première configuration du tableau.

  6. Ensuite, entrez le mot de passe créé pour se connecter.

  7. Activez les capteurs (appuyer sur le bouton du HeatTag).

  8. Ensuite, cliquez sur Produit sans fil.

  9. Lancez une découverte pour faire apparaitre tous les capteurs du tableau.

  10. Remplissez les informations demandées.

  11. Terminez la mise en service.

    NOTE: L’appairage peut prendre quelques minutes.
  12. Générez un rapport PDF.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.