Installation de l’antenne

Vous venez juste de recevoir votre nouveau tableau électrique PrismaSeT Active.

Découvrez avec la vidéo suivante comment il est simple d’installer l’antenne LoRa au sommet de votre tableau électrique.

Etapes pour installer l’antenne LoRa sur PrismaSeT G Active

  1. Enlever le cache câble. L’antenne peut être trouvé en-dessous de la plaque en métal sur la gauche.

  2. Récupérez l’antenne.

  3. Insérez le câble de l’antenne dans l’emplacement dédié sur la plaque en métal.

    NOTE: Prenez garde à ne pas tordre le câble (R < 50 mm).
  4. Remettre le cache câble.

  5. Mettre l’antenne sur la partie magnétique sur la gauche du tableau électrique. Vous pouvez aussi utiliser le support métallique fournis pour placer l’antenne dans un meilleur endroit..

    NOTE: L’antenne doit être toujours placée verticalement.

Etapes pour installer l’antenne LoRa sur un PrismaSeT P Active

  1. L’antenne est livrée avec les panneaux latéraux, la passerelle connectée et le kit de câblage.

  2. Déballez l’antenne de son paquet.

  3. Connectez l’antenne à la passerelle connectée en utilisant le petit espace au sommet de la barre verte.

    NOTE: A serer à la main uniquement.
  4. Placez l’antenne où vous le souhaitez sur le sommet du tableau. Vous pouvez aussi utiliser le support métallique fournis pour placer l’antenne dans un meilleur endroit.

    NOTE: L’antenne doit être toujours placée verticalement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?