FTE00438 Rev. A

Installazione dell’antenna

Avete appena ricevuto il nuovo quadro PrismaSeT active.

Scoprite, nel seguente video, com'è facile installare l'antenna LoRa sopra il quadro.

Passaggi necessari per installare l'antenna LoRa sul PrismaSeT G Active

  1. Rimuovere il pannello passacavi. L'antenna si trova sotto la copertura metallica sul lato sinistro del Panel.

  2. Rimuovere l’antenna.

  3. Inserire il cavo dell'antenna nella fessura prevista nel coperchio metallico.

    NOTA: Assicurarsi di non torcere eccessivamente il cavo (R < 50 mm).
  4. Rimontare il pannello passacavi.

  5. Applicare l'antenna alla parte magnetica sul lato sinistro del Panel. Il supporto metallico in dotazione può anche essere utilizzato per posizionare l'antenna in una posizione migliore.

    NOTA: L’antenna deve essere sempre installata verticalmente.

Passaggi necessari per installare l'antenna LoRa sul PrismaSeT P Active

  1. L'antenna viene consegnata insieme ai pannelli laterali, al Wireless Panel Server (LPWAN Gateway) e al kit di cablaggio.

  2. Togliere l’antenna dall’imballo.

  3. Collegare l'antenna al Wireless Panel Server utilizzando la piccola fessura in cima alla barra verde.

    NOTA: Serrare solo a mano.
  4. Installare l'antenna nella posizione desiderata sul Panel. Il supporto metallico in dotazione può anche essere utilizzato per posizionare l'antenna in una posizione migliore.

    NOTA: L’antenna deve essere sempre installata verticalmente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?