DOCA0239ZH-05

软件要求

TeSys island DTM Library要求 PC 上安装有以下软件:

  • Microsoft .NET Framework v3.5 SP1

  • EcoStruxure Control Expert v15.0 SP1 或更高版本,EcoStruxure Machine Expert v1.2.7 或更高版本,SoMove 软件 v2.9 或更高版本

  • Modbus DTM Library v2.6.12 或更高版本

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?