DOCA0239ZH-05

硬件要求

建议要安装 TeSys island DTM Library的 PC 应满足以下硬件要求:

设备

最低要求

推荐要求

处理器

Pentium 4 或 Core 2 Duo,2 GHz

Intel® Core™ i3

RAM

2 GB

4 GB

显示

分辨率:1024 x 768、1366 x 768、1600 x 1900 和 1920 x 1080 像素

分辨率:1600 x 1900 和 1920 x 1080像素

DPI:96 (100%) 和 120 (125%)

DPI:96 (100%) 和 120 (125%)

系统驱动器上的可用硬盘空间

1 GB

2 GB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?