DOCA0239ZH-05

故障排除

问题

可能原因

解决方法

无法启动 TeSys island DTM Library

DTM 操作所需的一些常用组件可能会被其他软件卸载。

重新安装 TeSys island DTM Library

TeSys island DTM Library不显示。即使单击更新目录后也是如此。

这个问题可能是因为在应用 DTM 前未注册 SoMove 软件引起的,或者是由于 dll 未在 Windows 中注册引起的。

使用 Windows 命令行注册要安装的 DTM 所需的 dll:

  1. 以管理员身份启动 Windows 命令提示符,然后输入:cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727

  2. 接着输入以下内容(注意斜线方向):RegAsm.exe /codebase C:\Program Files (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\Schneider Electric TeSys island DTM Library\AladdinDtm.Kernel.dll

  3. 注册成功后,将显示以下消息:类型注册成功

  4. 启动 SoMove 软件,将显示带进度条的“目录更新”屏幕。等待它完成

  5. 目录更新完成后,TeSys island DTM Library即可用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?