DOCA0239ZH-05

操作系统

TeSys island DTM Library可在以下操作系统中使用:

  • Microsoft Windows 7 SP1 32 或 64位

  • Microsoft Windows 10

注: 对于运行 Windows 7 SP1 的机器,从 Microsoft 下载中心安装软件包,以便在安装 TeSys island DTM Library之前启用对 TLS 1.22 的支持。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?