TeSys island 概述
TeSys island 是一种模块化的多功能系统,在自动化架构内提供集成功能,主要用于直接控制和管理低压负载。TeSys island 能够开关、保护和管理电机和安装在电气控制面板中的高达 80 A (AC1) 或 65 A (AC3) 的其他电气负载。
此系统围绕 TeSys Avatars 的概念设计。
这些 Avatars:
-
表示自动化功能的逻辑和物理方面。
-
决定 island 的配置。
TeSys island 的逻辑方面由软件工具管理,覆盖产品和应用程序生命周期的所有阶段:设计、工程、调试、运行和维护。
物理 TeSys island 由安装在单个 DIN 轨道上的一套设备组成,并用扁平电缆连接在一起,从而在各模块之间实现通讯。与自动化环境的外部通讯是通过单个总线耦合器模块实现的,而 TeSys island 被视为网络上的单个节点。
其他模块包括起动器、电源接口模块、模拟量和数字量 IO 模块、电压接口模块以及 SIL 接口模块,涵盖种类广泛的运行功能。