Set di dati Interfaccia di potenza senza I/O (misura)
Dati di input del set di dati Interfaccia di potenza senza I/O (misura)
Byte 0 |
Azzera IRMS massima |
Contatore Reset Trip |
Azzera contatore allarmi |
Reset sgancio |
- |
- |
- |
- |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Byte 1 |
- |
- |
- |
- |
Esegui ToU canale 4 |
Esegui ToU canale 3 |
Esegui ToU canale 2 |
Esegui ToU canale 1 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Dati di output del set di dati Interfaccia di potenza senza I/O (misura)
Byte 0 |
- |
- |
- |
Tensione a monte presente (dispositivo 1) |
Alarm |
Tripped |
- |
Ready |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Byte 1 |
Avvio carico |
- |
- |
- |
- |
- |
Pronto per il reset |
Carico operativo |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Byte 2 |
Irms media [bit più significativo] |
|||||||
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Byte 3 |
Irms media |
|||||||
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Byte 4 |
Irms media |
|||||||
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Byte 5 |
Irms media [bit meno significativo] |
|||||||
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |