Personale qualificato
Solo personale adeguatamente formato e in grado di comprendere il contenuto della presente guida e di tutta la documentazione relativa al prodotto è autorizzato a lavorare con questo sistema e su di esso.
Il personale qualificato deve essere in grado di rilevare possibili pericoli che potrebbero derivare dalla modifica dei valori dei parametri e in generale dall'apparecchiatura meccanica, elettrica o elettronica. Il personale qualificato deve conoscere perfettamente le norme, le disposizioni e le normative per la prevenzione degli incidenti industriali e deve attenersi a esse in fase di progettazione e implementazione del sistema.
L'uso e l'applicazione delle informazioni contenute nella presente guida richiedono esperienza nella progettazione e programmazione dei sistemi di controllo automatizzati. Solo l'utente, il costruttore delle macchine o l'integratore possono conoscere tutte le condizioni e tutti i fattori presenti durante l'installazione, la configurazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina o del processo e possono determinare l'automazione e le apparecchiature associate e i dispositivi di sicurezza e interblocchi correlati che sia possibile utilizzare in modo efficace e corretto.
Durante la scelta delle apparecchiature di automazione e controllo, e di eventuali altre apparecchiature o software correlato per una particolare applicazione, prendere in considerazione anche le norme e/o normative locali, regionali o nazionali applicabili.
È importante attenersi a ogni informazione di sicurezza, requisito elettrico e standard normativo applicabile alla macchina o processo nell'uso di questa apparecchiatura.