8536IB1905IT-05

Resistore

Questo blocco di funzione viene utilizzato per gestire un carico resistivo.

Blocco di funzione resistore

Input Modbus TCP: resistore

Nome input

Indirizzo

Bit iniziale

Dimensioni (bit)

Run 1

8501

0

1

Reset sgancio

8501

3

1

Ouput Modbus TCP: resistore

Nome output

Indirizzo

Bit iniziale

Dimensioni (bit)

Messaggio sgancio di protezione 1

452

0

16

Messaggio sgancio di protezione 2

453

0

16

Messaggio allarme di protezione 1

461

0

16

Messaggio allarme di protezione 2

462

0

16

IRMS media

500

0

32

Ready

3201

0

1

Stato Run 1

3201

1

1

Tripped

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Carico in esecuzione

3201

8

1

Pronto per il reset

3201

9

1

Avvio carico

3201

15

1

Allarme asset

3202

3

1

Tensione a monte presente 1

3202

12

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?