DOCA0271ES-00

Crear instancias de las AOI

Al crear una instancia de una AOI, debe hacer referencia al módulo y al búfer de datos acíclicos. Según los datos que haya en la AOI (cíclicos o acíclicos), se referencian una o dos etiquetas.

  1. Haga doble clic en la rutina principal dentro del árbol de tareas para introducirla.

  2. Añada una AOI de la lista de add-ons.

  3. Rellene las etiquetas de referencia para cada parámetro de entrada/salida. Estas etiquetas aparecen en la lista de Controller Tags con nombres que coinciden con los parámetros de entrada/salida.

  4. Cree una instancia de la AOI y asígnele un nombre.

La AOI ya está totalmente configurada y lista para utilizarse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?