DOCA0271KO-00

AOIs의 인스턴스 생성

AOI의 인스턴스를 만들 때는 모듈과 비순환 데이터 버퍼를 참조해야 합니다. AOI에 있는 데이터(순환적 또는 순환적)에 따라 참조할 태그가 하나 또는 두 개 있습니다.

  1. Tasks(작업) 트리 내에서 Main Routine(기본 루틴)을 두 번 클릭하여 입력합니다.

  2. 추가 기능 목록에서 AOI를 추가합니다.

  3. 각 In/Out 매개변수에 대한 참조 태그를 입력합니다. 이 태그는 In/Out 매개 변수와 일치하는 이름을 가진 Controller Tags 목록에 있습니다.

  4. AOI의 인스턴스를 만들고 이름을 지정합니다.

이제 AOI가 완전히 구성되어 바로 사용할 수 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.