DOCA0271KO-00

Avatar Action 기능 블록

Avatar_Control 기능 블록은개별 아바타에 대한 비순환 데이터의 상태를 반환합니다. 아래 예에서는 AvMotorOneDirection_Control 함수 블록이 표시됩니다. 시스템 아바타, 아날로그 I/O 및 디지털 I/O를 제외한 모든 아바타에는 동일한 비순환 데이터 세트를 사용할 수 있습니다.

AvMotorOneDirection_Control 기능 블록

아바타 제어 출력 인터페이스

출력

데이터 유형

설명

CurrentPhaseUnbalanceTrip

BOOL

아바타가 현재 위상 불균형 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

CurrentPhaseUnbalanceAlarm

BOOL

아바타가 현재 위상 불균형 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

CurrrentPhaseLossTrip

BOOL

아바타가 현재 위상 손실 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

CurrrentPhaseReversalTrip

BOOL

아바타가 현재 위상 역전 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

GroundCurrentTrip

BOOL

아바타가 접지 전류 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

GroundCurrentAlarm

BOOL

아바타가 접지 전류 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

JamTrip

BOOL

아바타가 잼 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

JamAlarm

BOOL

아바타가 잼 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

LongStartTrip

BOOL

아바타가 긴 시작 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

MotorOverheatTrip

BOOL

전동기 온도가 전동기 과열 트립 수준보다 높아졌습니다.

MotorOverheatAlarm

BOOL

전동기 온도가 전동기 과열 수준보다 높아졌습니다.

MotorTemperature

INT

0.1°C 스케일링 유닛의 모터 온도를 나타냅니다. 온도 센서 유형에 따라 범위는 다음과 같습니다.

  • -200 ~ +850°C (-328 ~ +1562°F) (PT100)

  • -200 ~ +600°C (-328 ~ +1112°F) (PT1000의 경우)

  • -60 ~ +180°C (-76 ~ +356°F) (NI 100/1000의 경우)

NoTrip

BOOL

트립이 감지되지 않았습니다.

NoAlarm

BOOL

권고 조건이 감지되지 않았습니다.

OverCurrentTrip

BOOL

아바타가 과전류 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

OverCurrentAlarm

BOOL

아바타가 과전류 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

PhaseConfigurationTrip

BOOL

아바타가 위상 구성 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

SILGroup

SINT

표준 IEC 61508 그룹에 따른* 개수를 나타냅니다.

StallTrip

BOOL

아바타가 지연 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

ThermalCapacity

INT

사용된 전동기의 열 용량 (%) 을 백분율로 제공합니다.

ThermalOverloadTrip

BOOL

아바타의 열 용량이 100% 이상 증가했습니다.

ThermalOverloadAlarm

BOOL

아바타 열 용량이 열동형 과부하 수준보다 증가했습니다.

TimeToReset

DINT

열동형 과부하 트립을 재설정하기 전에 기다리는 예상 시간 (장치: s)

TimeToTrip

DINT

현재 조건에서 열동형 과부하 트립이 발생하기 전의 예상 시간입니다. (장치: s)

UnderCurrentTrip

BOOL

아바타가 저전류 트립 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

UnderCurrentAlarm

BOOL

아바타가 저전류 이벤트를 발생시키는 조건을 감지했습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.