DOCA0271ES-00

Bloques funcionales de Avatar acíclicos

El bloque funcional Avatar_Control devuelve el estado de los datos acíclicos del Avatar individual. En el ejemplo siguiente, se muestra el bloque funcionalAvMotorOneDirection_Control. El mismo conjunto de datos acíclicos está disponible para todos los Avatares, sin incluir el Avatar del sistema, el Avatar de E/S analógicas y el Avatar de E/S digitales.

Bloque funcional AvMotorOneDirection_Control

Interfaz de salida Avatar Control

Salida

Tipo datos

Descripción

CurrentPhaseUnbalanceTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por desequilibrio de fase de corriente.

CurrentPhaseUnbalanceAlarm

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de desequilibrio de fase de corriente.

CurrrentPhaseLossTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por pérdida de fase de corriente.

CurrrentPhaseReversalTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por inversión de fase de corriente.

GroundCurrentTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por corriente a tierra.

GroundCurrentAlarm

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de corriente a tierra.

JamTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por bloqueo.

JamAlarm

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de bloqueo.

LongStartTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por arranque prolongado.

MotorOverheatTrip

BOOL

La temperatura del motor se ha incrementado por encima del nivel de disparo por sobrecalentamiento del motor.

MotorOverheatAlarm

BOOL

La temperatura del motor se ha incrementado por encima del nivel de sobrecalentamiento del motor.

MotorTemperature

INT

Indica la temperatura del motor en incrementos de 0,1 °C. Dependiendo del tipo de sensor de temperatura, el rango es:

  • –200 a +850°C (–328 a +1562°F) (para PT100)

  • –200 a +600°C (–328 a +1112°F) (para PT1000)

  • –60 a +180°C (–76 a +356°F) (para NI 100/1000)

NoTrip

BOOL

No se ha detectado ningún disparo.

NoAlarm

BOOL

No se ha detectado ninguna condición de advertencia.

OverCurrentTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por sobrecorriente.

OverCurrentAlarm

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de sobrecorriente.

PhaseConfigurationTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por configuración de fase.

SILGroup

SINT

Indica el número del grupo SIL*

StallTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por atasco.

ThermalCapacity

INT

Proporciona el porcentaje (%) de la capacidad térmica del motor que se ha utilizado.

ThermalOverloadTrip

BOOL

La capacidad térmica del Avatar ha aumentado por encima del 100 %.

ThermalOverloadAlarm

BOOL

La capacidad térmica del Avatar ha aumentado por encima del nivel de sobrecarga térmica.

TimeToReset

DINT

Tiempo estimado de espera antes de que sea posible rearmar un disparo por sobrecarga térmica. (Unidad: s)

TimeToTrip

DINT

Tiempo estimado antes de que se produzca un disparo por sobrecarga térmica dadas las condiciones actuales. (Unidad: s)

UnderCurrentTrip

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de disparo por subcorriente.

UnderCurrentAlarm

BOOL

El Avatar ha detectado condiciones que provocan un evento de subcorriente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?