DOCA0272IT-00

Installazione dei file di descrizione del dispositivo

È possibile scaricare e installare i file markup language di descrizione dispositivo (GSDML) o di descrizione dispositivo per i bus coupler PROFINET IO e PROFIBUS DP di TeSys™ island dal sito Web di Schneider Electric.

Scaricare il file markup language di descrizione dispositivo di TeSys™ island per il bus coupler PROFINET su https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.

Scaricare il file di descrizione dispositivo di TeSys™ island per il bus coupler PROFIBUS DP su https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.

NOTA: Utilizzare le versioni compatibili del Device Type Manager (DTM) e il file di descrizione dispositivo o file markup language di descrizione dispositivo.

Per installare i file di descrizione del dispositivo in Siemens® TIA Portal, procedere come segue:

  1. Avviare Siemens TIA Portal e fare clic su Crea nuovo progetto. Immettere il nome del progetto, quindi fare clic su Crea.

    NOTA: Fare clic su un progetto esistente, se è già stato creato.

    Finestra Start (Avvio)

  2. Fare clic su Vista progetto per aprire la finestra di visualizzazione del progetto.

    Vista progetto

  3. Selezionare Gestisci file di descrizione dispositivo (GSD) nel menu Strumenti, quindi fare clic su OK.

    Strumenti

  4. Nella finestra Gestisci file di descrizione dispositivo, selezionare il percorso nel campo Percorso di origine in cui verranno archiviati i file di descrizione del dispositivo.

    Gestisci file di descrizione dispositivo

  5. Selezionare i file da installare dall'elenco di file di descrizione dispositivo e file markup language di descrizione dispositivo, quindi fare clic su Installa. La procedura di installazione viene avviata e vengono visualizzati i risultati.

    Risultati dell'installazione

  6. Dopo aver importato i file, fare clic su Chiudi. Siemens TIA Portal aggiorna automaticamente il catalogo hardware con i file di descrizione del dispositivo importati.

    Aggiorna Catalogo hardware

  7. Sotto la struttura ad albero del progetto, fare clic su Dispositivi e reti. Viene visualizzata la finestra di visualizzazione dell'attività del catalogo hardware a destra della schermata.

    Il dispositivo del bus coupler di TeSys™ island installato si trova nel catalogo hardware, sotto Ulteriori apparecchiature da campo → PROFINET IO/PROFIBUS DP → General → Schneider Electric → TeSys island.

    Catalogo hardware

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.