DOCA0272IT-00

Motore a due velocità e due sensi di marcia: SIL stop, categoria cablaggio 1/2

NOTA: livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria cablaggio 1 e 2 secondo la norma ISO 13849.

Profilo blocco di funzione

Tipo blocco di funzione

Blocco di funzione controllo avatar.

Tipo di accesso ai dati

Ciclico (lettura/scrittura) e aciclico (lettura).

Uso previsto

Caricare l'avatar "Motore a due velocità e due sensi di marcia: SIL stop, categoria cablaggio 1/2".

Funzionalità

Il blocco funzione Motore a due velocità e due sensi di marcia: SIL stop, categoria cablaggio 1/2 è utilizzato per gestire un motore a due velocità e due sensi di marcia (avanti e indietro) con categoria stop 0 o 1*, categoria cablaggio 1 e 2.

Le sezioni seguenti contengono informazioni dettagliate sull'interfaccia e l'uso dei parametri dei blocchi di funzione PROFINET IO e PROFIBUS DP per questo avatar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.