Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
Funktionsblock-Profil
|
Funktionsblock-Typ |
Avatar-Steuerungsfunktionsblock. |
|
Art des Datenzugriffs |
Zyklisch (Lesen/Schreiben) und azyklisch (Lesen). |
|
Verwendungszweck |
Last-Avatar „Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2“. |
|
Funktionalität |
Der Funktionsblock „Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2“ dient zur Verwaltung eines Motors mit zwei Geschwindigkeiten in zwei Richtungen (vorwärts und rückwärts) mit Stoppkategorie 0 oder Stoppkategorie 1* für Verdrahtungskategorie 1 und 2. |
Die folgenden Abschnitte enthalten ausführliche Informationen zu Schnittstelle und Verwendung der Parameter der PROFINET IO- und PROFIBUS DP-Funktionsblöcke für diesen Avatar.