DOCA0272ZH-00

PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 的差异

本文档中的说明同时适用于 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO。Siemens® TIA Portal 和 SoMove™ 软件为 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 总线耦合器系统使用相同的机制。但是,这两个总线系统中在如何确定设备的地址方面有细微的差别。

总体而言,绝大部分差异由 SoMove™ 软件解决。SoMove™ 软件将在导出的 AML 文件中为每个总线系统创建适当的架构。您可能仍然需要为 Siemens TIA Portal 中的功能块手动设置一些参数。

PROFIBUS DP 使用数字节点 ID 进行寻址。PROFINET IO 使用 IP 地址或 PROFINET 名称进行寻址。如果在 SoMove 软件中分配地址,则这些地址在 AML 文件中被自动传输。否则,Siemens TIA Portal 自动分配默认地址。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.