DOCA0272PTBR-00

Diferenças entre o PROFIBUS DP e o PROFINET IO

As instruções contidas neste documento se aplicam tanto ao PROFIBUS DP quanto ao PROFINET IO. O Siemens® TIA Portal e software SoMove™ usam os mesmos mecanismos para sistemas de interface de rede PROFIBUS DP e PROFINET IO. No entanto, há pequenas diferenças na forma como os dispositivos são tratados entre os dois sistemas de rede.

Em geral, a maioria das diferenças é tratada pelo software SoMove™. O software SoMove™ criará as estruturas adequadas no arquivo AML exportado para cada um dos sistemas de rede. Ainda poderá ser necessário definir manualmente alguns parâmetros para os blocos de funções no Siemens TIA Portal.

O PROFIBUS DP usa um ID de nó numérico para o endereçamento. O PROFINET IO usa um endereço IP ou um nome do PROFINET para o endereçamento. Se os endereços forem atribuídos no software SoMove, eles serão transferidos automaticamente no arquivo AML. Caso contrário, o Siemens TIA Portal atribuirá automaticamente endereços padrão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?