DOCA0272ZH-00

数据类型

通常,在功能块接口处的 TIA Portal 的 TeSys™ island 功能块库使用 Siemens TIA Portal 提供的标准简单数据类型(如 IEC 61131-3 的定义)。已选择各个数据类型以便最佳匹配 TeSys™ island 上数据的表示形式和位大小。时间戳利用 Siemens TIA Portal 的复杂数据类型“DTL”予以表示。

对于数据交换的参数化,在适当时使用两种特殊数据类型“变体”(循环输入数据)和“HW_IO”(非循环数据)作为功能块输入(另参见 数据访问)。

有关 Siemens TIA Portal 数据类型的用途、数据范围、位大小以及转化功能的其他信息,请参阅 Siemens TIA Portal 信息系统。

出于某些目的,这些功能块在 siemens TIA Portal 中使用用户定义类型(UDT)。请参阅 UDT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?