DOCA0272ES-00

Diferencias entre PROFIBUS DP y PROFINET IO

Las instrucciones incluidas en este documento son aplicables a PROFIBUS DP y a PROFINET IO. El Siemens® TIA Portal y el software SoMove™ emplean los mismos mecanismos para los sistemas de módulos de interfaz de bus PROFIBUS DP y PROFINET IO. No obstante, entre los dos sistemas de bus existen pequeñas diferencias en la forma en la que se direccionan los dispositivos.

En general, la mayoría de las diferencias se direccionan con el software SoMove™. El software SoMove™ creará las estructuras adecuadas en el archivo AML exportado para cada uno de los sistemas de bus. Aun así, es posible que necesite ajustar algunos parámetros para los bloques funcionales en el Siemens TIA Portal.

PROFIBUS DP utiliza una ID de nodo numérica para el direccionamiento. PROFINET IO utiliza una dirección IP o un nombre de PROFINET para el direccionamiento. Si las direcciones se asignan en el software SoMove, estas se transfieren automáticamente al archivo AML. De lo contrario, el Siemens TIA Portal asignará automáticamente direcciones predeterminadas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?