DOCA0272DE-00

Unterschiede zwischen PROFIBUS DP und PROFINET IO

Die Anweisungen in diesem Dokument gelten sowohl für PROFIBUS DP als auch für PROFINET IO. Das Siemens® TIA Portal und die SoMove™-Software verwenden die gleichen Mechanismen für die Buskopplersysteme PROFIBUS DP und PROFINET IO. Zwischen den beiden Bussystemen gibt es jedoch geringfügige Unterschiede bei der Adressierung von Geräten.

Im Allgemeinen werden die meisten Unterschiede von der SoMove™-Software ausgeglichen. Die SoMove™-Software erstellt für jedes der Bussysteme angemessene Strukturen in der exportierten AML-Datei. Sie müssen u. U. trotzdem einige Parameter für die Funktionsblöcke im Siemens TIA Portal manuell einstellen.

PROFIBUS DP verwendet für die Adressierung eine numerische Knoten-ID. PROFINET IO verwendet für die Adressierung eine IP-Adresse oder einen PROFINET-Namen. Wenn die Adressen in der SoMove-Software zugewiesen werden, werden die Adressen automatisch in der AML-Datei übertragen. Anderenfalls weist das Siemens TIA Portal automatisch Standardadressen zu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?