ConstTeSysIsland Veri Bloğu
ConstTeSysIsland veri bloğu, birden fazla işlev bloğunda geçerli sabitlerin genel olarak saklanması için kullanılır. Şu anda yalnızca tüm işlev blokları tarafından kullanılan ortak durum ve hata kodları setinin tanımını içerir. Bu kütüphanede bulunan işlev bloklarının açıklaması ve işlev bloğu tarafından hangi hata ve durum kodlarının kullanıldığı hakkında bilgi için İşlev Blokları konusuna bakın.
İşlev bloklarının istenmeyen davranışlarını önlemek için bu işlev bloğu, içindeki değerlerde değişiklik yapılmasına karşı korumalıdır. Veri bloğunun içeriklerini görmek için üzerine çift tıklayın. Bir parola sorulursa İptal’i seçin. Bir kütüphanedeki korumalı işlev blokları bir Siemens® PLC türü için önceden derlendiğinden, işlev bloğu kütüphanesinde kütüphanenin tasarlandığı her PLC türü için bir Ana kopya bulunur. DataBlock’un (DB) tüm Ana kopyalarında aynı üyeler ve değerler bulunur.
ConstTeSysIsland Veri Bloğunun İçeriği
|
Üye |
Veri Türü |
Değer |
Açıklama |
|
Cdw_ErrNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Hata kodu: Hata mesajı yok |
|
Cdw_ErrInternal |
DWORD |
16#1101 |
Hata kodu: Dahili işlev bloğu hatası tespit edildi |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
DWORD |
16#1201 |
Hata kodu: Konfigüre edilen döngüsel giriş verisi için geçersiz başlangıç adresi |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
DWORD |
16#1202 |
Hata kodu: Konfigüre edilen döngüsel olmayan iletişim için geçersiz HWID (Ayrıntılar q_dwAcyclicStatus’da) |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
DWORD |
16#1203 |
Hata kodu: Belirtilen avatar sayısı geçersiz (i_uiNoConfAvatar, 20 ya da daha az olmalıdır) |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
DWORD |
16#1301 |
Hata kodu: Döngüsel giriş verilerinin okunmasında hata |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
DWORD |
16#1401 |
Hata kodu: Döngüsel olmayan veri seti 1’in okunmasında hata (Ayrıntılar q_dwAcyclicStatus’da) |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
DWORD |
16#1402 |
Hata kodu: Döngüsel olmayan veri seti 2’nin okunmasında hata (Ayrıntılar q_dwAcyclicStatus’da) |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
DWORD |
16#1481 |
Hata kodu: Döngüsel olmayan veri setinin yazılmasında hata (Ayrıntılar q_dwAcyclicStatus’da) |
|
Cdw_StsNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Durum kodu: Durum ayrıntısı mevcut değil |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
DWORD |
16#2001 |
Durum kodu: Döngüsel olmayan veri seti 1’in okunması tamamlandı |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
DWORD |
16#2002 |
Durum kodu: Döngüsel olmayan veri seti 2’nin okunması tamamlandı |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
DWORD |
16#2081 |
Durum kodu: Döngüsel olmayan veri setinin yazılması tamamlandı |