Bloc de données ConstTeSysIsland
Le bloc de données ConstTeSysIsland sert au stockage global des constantes pertinentes pour plusieurs blocs de fonction. Il ne contient actuellement que la définition de l’ensemble commun des codes d’état et d’erreur utilisés par tous les blocs de fonction. Voir Blocs de fonction pour une description de chacun des blocs de fonction contenus dans cette bibliothèque et le détail des codes d’erreur et d’état utilisés par le bloc de fonction.
Pour éviter tout comportement inattendu des blocs de fonction, ce bloc de données est protégé contre la modification des valeurs qu’il contient. Pour examiner le contenu du bloc de données, double-cliquez dessus. Si un mot de passe vous est demandé, sélectionnez Annuler. Les blocs de fonction protégés d’une bibliothèque sont précompilés pour un certain type d’automate Siemens®. La bibliothèque de blocs de fonction contient donc une copie maître pour chaque type d’automate pour lequel la bibliothèque est conçue. Toutes les copies maîtres du bloc de données (DB) contiennent les mêmes membres et les mêmes valeurs.
Contenu du bloc de données ConstTeSysIsland
|
Membre |
Type de données |
Valeur |
Description |
|
Cdw_ErrNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Code d’erreur : Aucun message d’erreur disponible |
|
Cdw_ErrInternal |
DWORD |
16#1101 |
Code d’erreur : Erreur de bloc de fonction interne détectée |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
DWORD |
16#1201 |
Code d’erreur : Adresse de départ non valide pour les données d’entrée cycliques configurées |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
DWORD |
16#1202 |
Code d’erreur : HWID non valide pour la communication acyclique configurée (pour les détails, voir q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
DWORD |
16#1203 |
Code d’erreur : Nombre d’avatars spécifié non valide (i_uiNoConfAvatar doit être inférieur ou égal à 20) |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
DWORD |
16#1301 |
Code d’erreur : Erreur de lecture des données d’entrée cycliques |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
DWORD |
16#1401 |
Code d’erreur : Erreur de lecture du jeu de données acycliques 1 (pour les détails, voir q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
DWORD |
16#1402 |
Code d’erreur : Erreur de lecture du jeu de données acycliques 2 (pour les détails, voir q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
DWORD |
16#1481 |
Code d’erreur : Erreur d’écriture du jeu de données acycliques (pour les détails, voir q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_StsNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Code d’état : Aucun détail sur l’état n’est disponible |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
DWORD |
16#2001 |
Code d’état : Lecture du jeu de données acycliques 1 terminée avec succès |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
DWORD |
16#2002 |
Code d’état : Lecture du jeu de données acycliques 2 terminée avec succès |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
DWORD |
16#2081 |
Code d’état : Écriture du jeu de données acycliques terminée avec succès |