Bloco de dados ConstTeSysIsland
O bloco de dados ConstTeSysIsland serve de armazenamento global das constantes relevantes a vários blocos de funções. Atualmente, ele contém apenas a definição do conjunto comum de códigos de status e erro que são utilizados em todos os blocos de funções. Consulte Blocos de funções para ver uma descrição de cada um dos blocos de funções contidos nessa biblioteca e detalhes sobre quais códigos de erro e status são utilizados pelo bloco de funções.
Para evitar comportamentos não intencionais dos blocos de funções, esse bloco de dados é protegido contra alterações aos valores que ele contém. Para verificar o conteúdo do bloco de dados, clique nele duas vezes. Se for solicitada uma senha, escolha Cancelar. Já que os blocos de funções protegidos dentro de uma biblioteca são pré-compilados para um tipo de PLC Siemens®, a biblioteca de blocos de funções contém uma cópia mestra de cada tipo de PLC para o qual ela é projetada. Todas as cópias mestras do DataBlock (DB) contêm os mesmos membros e valores.
Conteúdo do bloco de dados ConstTeSysIsland
|
Membro |
Tipo de dados |
Valor |
Descrição |
|
Cdw_ErrNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Código de erro: Nenhuma mensagem de erro disponível |
|
Cdw_ErrInternal |
DWORD |
16#1101 |
Código de erro: Erro interno do bloco de funções detectado |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
DWORD |
16#1201 |
Código de erro: Endereço inicial inválido configurado para os dados de entrada cíclica |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
DWORD |
16#1202 |
Código de erro: HWID inválido para a comunicação acíclica configurada (detalhes em q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
DWORD |
16#1203 |
Código de erro: Número inválido de avatares especificado (i_uiNoConfAvatar deve ser menor ou igual a 20) |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
DWORD |
16#1301 |
Código de erro: Erro na leitura de dados de entrada cíclica |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
DWORD |
16#1401 |
Código de erro: Erro na leitura do conjunto de dados acíclicos 1 (detalhes em q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
DWORD |
16#1402 |
Código de erro: Erro na leitura do conjunto de dados acíclicos 2 (detalhes em q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
DWORD |
16#1481 |
Código de erro: Erro na gravação do conjunto de dados acíclicos (detalhes em q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_StsNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Código de status: Não há detalhes de status disponíveis |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
DWORD |
16#2001 |
Código de status: Leitura do conjunto de dados acíclicos 1 concluída com êxito |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
DWORD |
16#2002 |
Código de status: Leitura do conjunto de dados acíclicos 2 concluída com êxito |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
DWORD |
16#2081 |
Código de status: Gravação do conjunto de dados acíclicos concluída com êxito |