Bloque de datos ConstTeSysIsland
El bloque de datos ConstTeSysIsland sirve como almacén global de constantes relevantes para diferentes bloques funcionales. Actualmente, solo contiene la definición del conjunto común de códigos de estado y error que utilizan todos los bloques funcionales. Consulte la sección Bloques funcionales para obtener una descripción de cada bloque funcional contenido en esta biblioteca y detalles sobre qué códigos de error y estado utiliza el bloque funcional.
Para evitar un comportamiento imprevisto de los bloques funcionales, este bloque de datos se protege frente a cambios en los valores contenidos dentro del mismo. Para revisar los contenidos del bloque de datos, haga clic en él. En caso de que se les solicite una contraseña, haga clic en Cancelar. Puesto que los bloques funcionales protegidos dentro de una biblioteca se precompilan para un tipo de PLC Siemens®, la biblioteca de bloques funcionales contiene una copia maestra para cada tipo de PLC para el que ha sido diseñada. Todas las copias maestras del bloque de datos (DB) contienen los mismos miembros y valores.
Contenido del bloque de datos ConstTeSysIsland
|
Miembro |
Tipo datos |
Valor |
Descripción |
|
Cdw_ErrNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Código de error: No hay disponibles mensajes de error |
|
Cdw_ErrInternal |
DWORD |
16#1101 |
Código de error: Se ha detectado un error de bloqueo funcional interno |
|
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
DWORD |
16#1201 |
Código de error: Dirección de inicio no válida para los datos de entrada cíclica configurada |
|
Cdw_ErrInvalidHwid |
DWORD |
16#1202 |
Código de error: HWID no valido para la comunicación acíclica configurada (más información en q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
DWORD |
16#1203 |
Código de error: Número de avatares especificados no válido (i_uiNoConfAvatar debe ser inferior o igual a 20) |
|
Cdw_ErrReadCycIn |
DWORD |
16#1301 |
Código de error: Error al leer los datos de entrada cíclicos |
|
Cdw_ErrReadAcycData1 |
DWORD |
16#1401 |
Código de error: Error al leer el conjunto de datos acíclicos 1 (más información en q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrReadAcycData2 |
DWORD |
16#1402 |
Código de error: Error al leer el conjunto de datos acíclicos 2 (más información en q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_ErrWriteAcycData |
DWORD |
16#1481 |
Código de error: Error al escribir el conjunto de datos acíclicos (más información en q_dwAcyclicStatus) |
|
Cdw_StsNoMsg |
DWORD |
16#0000 |
Código de estado: No hay disponibles datos de estado |
|
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
DWORD |
16#2001 |
Código de estado: La lectura del conjunto de datos acíclicos 1 se ha realizado correctamente |
|
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
DWORD |
16#2002 |
Código de estado: La lectura del conjunto de datos acíclicos 2 se ha realizado correctamente |
|
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
DWORD |
16#2081 |
Código de estado: La escritura del conjunto de datos acíclicos se ha realizado correctamente |