DOCA0224IT-02

Politica di aggiornamento del firmware

Eseguire l'aggiornamento del firmware per sfruttare le funzioni più recenti e le correzioni dei bug. Non aggiornare il firmware alla versione più recente se le funzioni più aggiornate non sono richieste dalla propria applicazione e non vengono fornite correzioni dei bug.

Consultare le note di versione per stabilire se un aggiornamento alla versione più recente del firmware di TeSys island è pertinente per la propria applicazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?