DOCA0224IT-02

Software di configurazione

Segue un elenco dei software compatibili e la libreria del DTM necessaria per configurare e utilizzare il modulo diTeSys island:

  • Software SoMovev2.9.0 o successive

  • EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 o successive

  • EcoStruxure Control Expert v15.0 SP1 o successive

    NOTA: Il modulo di TeSys island non è configurabile con EcoStruxure Control Expert versione 15.2
  • Libreria del TeSys island DTM Library v2.4.2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?