DOCA0224IT-02

Compatibilità

La tabella seguente indica la compatibilità degli strumenti digitali con il modulo di TeSys island nelle versioni attive.

Software di configurazione/programmazione

Versione del firmware di TeSys island

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

TeSysisland_003.000.001.sedp

TeSysisland_003.000.002.sedp

TeSysisland_003.001.001.sedp

DTM (SoMove o qualsiasi contenitore FDT)

DTM v1.0.1401

X

X

X

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

X

X

X

NOTA: DTM v2.1.1 è compatibile solo quando si utilizza Modbus TCP o EtherNet/IP e per i dispositivi esistenti e gli avatar di carico.

DTM v2.2.0 o DTM v2.2.1 (equivalente)

X

X

X

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.1

X

X

X

X

X

DTM v2.4.2

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 o v1.2

Libreria di blocchi funzione: 1.0.15.0

Descrizione dispositivo:

  • Modbus TCP: 1.1.0.0

  • Ethernet/IP: 1.1.0.0

X

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 o successive

Libreria di blocchi funzione: 2.0.2.0.

Descrizione dispositivo:

  • Modbus TCP: 1.1.6

  • Ethernet/IP: 1.1.7

X

X

**

**

**

NOTA: **EcoStruxure Machine Expert non è compatibile se si verifica una modifica in ASSEGNAZIONE PORTA IO.
NOTA: **La libreria di blocchi funzione per i PLC con Machine Expert su protocollo Modbus TCP non è compatibile.

Soluzione: utilizzare i PLC Modbus TCP Schneider Electric Machine Expert come PLC di terze parti.

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 o versione successiva

Libreria di TeSys island 2021

Versione della libreria del DTM di PSx: 3.14.54

PLC M580, firmware della CPU 3.20

X

X

*

*

*

NOTA: *EcoStruxure Control Expert non è compatibile se si verifica un cambiamento in ASSEGNAZIONE PORTA IO.

Studio 5000 V30 o successiva

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

*

*

*

NOTA: Verificare che l'esportazione del file L5X venga condotta con la versione compatibile del DTM.
NOTA: *Studio 5000 non è compatibile se si verifica un cambiamento in ASSEGNAZIONE PORTA IO.

TIA Portal V15 o successiva

Libreria: TeSysisland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revisione 1.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

NOTA: Verificare che l'esportazione del file AML venga eseguita con la versione compatibile di DTM.

X

X

X

X

X

X

Libreria: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD: SCHE1135.GSD (revisione 2.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

NOTA: Verificare che l'esportazione del file AML venga eseguita con la versione compatibile di DTM.

X

X

*

*

*

NOTA: *TIA Portal non è compatibile se si verifica un cambiamento in ASSEGNAZIONE PORTA IO.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.