DOCA0224IT-02

Versione 003.000.001

NOTA: Per eseguire l'aggiornamento del firmware dalla versione 001.100.013/002.100.016 alla 003.000.001, ripetere l'operazione due volte:
  1. Eseguire un aggiornamento dalla versione 001.100.013/002.100.016 alla 002.200.008/002.300.006.

  2. Eseguire un aggiornamento dalla versione 002.200.008/002.300.006 alla 003.000.001.

Nuove funzionalità

  • Ottimizzazione I/O

    Ottimizzazione I/O consente agli utenti di condividere i propri dispositivi di I/O tra gli avatar e ottimizzarli per ridurre il numero di dispositivi di I/O richiesti per TeSys island.

    L'utente può anche utilizzare Ottimizzazione dei dispositivi per rimuovere in modo permanente i dispositivi AIOM/DIOM liberi dalla configurazione di TeSys island.

  • Controllo locale

    La funzionalità di controllo locale viene estesa alla categoria di sicurezza degli avatars.

  • Reset disinnesto locale

    Introduce una funzionalità utile per azzerare i disinnesti localmente a livello dei singoli avatar. Il reset dei disinnesti a livello di TeSys islandin modo remoto è ancora disponibile tramite il pannello di controllo.

  • Versione del firmware

    La versione del firmware del bus coupler corrisponde a quella del pacchetto SEDP.

Bug risolti

  • Lo stato della modalità locale non ha funzionato per il trasportatore a un senso di marcia, SIL Stop. categoria cablaggio 1/2 e il trasportatore a due sensi di marcia, SIL Stop, categoria cablaggio 1/2.

  • Carica da dispositivo non funziona in assenza di oltre 16 starter SIL nella configurazione.

Problemi noti

  • Se il tipo di ingresso analogico è diverso dal tipo di uscita analogica e se l'ingresso analogico è collegato a un'uscita analogica, si verifica un evento del dispositivo dell'avatar.

    Soluzione: utilizzare lo stesso tipo di ingresso analogico e uscita analogica.

  • Il valore di uscita di AIOM non corrisponde a quello di ingresso analogico quando l'I/O è in loop e il tipo di uscita è selezionato come (4...20) mA.

    Soluzione: utilizzare il tipo di uscita 0...20 mA al posto di 4...20 mA.

  • Questa versione non è applicabile agli starter SIL.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.