Sürüm 002.200.008
Yeni Özellikler
-
İşlem Değişkeni (PV) anahtarları/girişleri, Manuel Mod Geçersiz Kılma ve Baypas modu içeren isteğe bağlı Yerel Kontrol Modu altı yük avatars‘ına Dijital I/O Modülü (DIOM) ile eklendi.
-
İşlev bloğu kütüphaneleri, EcoStruxure™ Machine Expert yazılımı için güncellendi.
-
Özelleştirilmiş avatar‘ın konfigürasyonlarını, ayrı DTM kütüphanelerinde tekrar kullanılmaları için kaydetmek için Özel Avatar işlevi eklendi.
-
TeSys island modülünü, çalışma durumlarının herhangi birinde sıfırlamak için Fabrika Ayarlarına Sıfırla komutu eklendi.
-
DTM ve Operation and Maintenance Tool’da (OMT) dijital ve analog G/Ç’lerin kablo bağlantılarını kolaylaştırmak için Dinamik Port Eşleştirme kılavuzu eklendi.
-
Modbus TCP ve EtherNet/IP trafiği için IP Allowlisting etkinleştirildi.
-
Bir işlem değişkenini metin tabanlı bir uyarı gönderen bir alarm sinyali ile ilişkilendirmek için Tahmini Alarmlar (PA) eklendi.
-
Manuel Modbus TCP protokolü için yeni bir nabız 1098 kaydı entegre edildi.
Düzeltilen Hatalar
-
DTM’de ayarlanan PROFIBUS Düğüm ID’si, haberleşme modülünde kayıtlı değildi.
-
Yukarı akış voltajı işlevi, DTM’de TeSys avatar‘ı için voltaj ayarları tarafından kalibre edilmiyordu. Bu kalibrasyon, bir yukarı akış devre kesici açık olduğundan yanlış pozitifleri önler.
-
Web sunucusunun güvenlik özellikleri iyileştirildi.
Bilinen Sorunlar
|
Fonksiyon |
Yorum veya Geçici Çözüm |
|---|---|
|
Yazılım sürümü 002.200.008 için Achilles sertifikasyonu geçerli değildir. |
Achilles sertifikasyonlu eski yazılım sürümü 2.1.0.16 mevcuttur. Yazılım sürümü 2.2.0.8’te Achilles performansını etkileyen önemli değişiklikler yoktur, sadece sertifikasyon işlemleri gerçekleştirilmemiştir. |
|
PV Girişi olarak Pozitif Sıcaklık Kat Sayısı (PTC) İkili |
PTC İkili, bir PV girişi için bir giriş türü olarak yapılandırıldığında düzgün çalışmıyor. Motor Aşırı Isınma Koruması amacıyla PV girişleri ve PTC İkili için yalnızca doğru analog sinyalleri kullanın. |
|
Uyumsuz General Station Description (GSD) dosyası |
Haberleşme modülü (TPRBCPFB ) GSD dosyası sürümlerinin uyumsuzluğu nedeniyle çalışmayan duruma geçiyor. Gücü kapatıp açarak haberleşme modülünü düzeltin ve TIA portalı en yeni GSD dosyası ile güncelleyin. |
|
MAC adresi |
Haberleşme modülünün (TPRBCPFB ) yüzeyinde basılı MAC adresi yok. MAC adresi, haberleşme modülünün arkasındaki etikette bulunuyor olabilir ya da ağ keşfi ile bulunabilir. |
|
Haberleşme modülü, yazılım sürümü indirme işlemi PC ile iletişim kaybı nedeniyle kesilirse küçük olay (çalışmayan) durumuna girer. |
Yazılım sürümünü indirmek için yalnızca SoMove yazılımını kullanın. Bir cihaz, yazılım sürümü sırasında iletişim kaybı nedeniyle tepkisiz durumdaysa, kapatıp açma, haberleşme modülünü sıfırlar ve yazılım sürümü indirmesi tekrar denenebilir. |
|
Motor kapatıldığında düşük akım alarmı oluşuyor. |
Motor kapatıldığında, düşük akım alarmı etkinse, bu alarm oluşur. Dolayısıyla düşük akım alarmı sayacı, beklenenden yüksek olur. |
|
OMT, iPad cihazlarda Google Chrome tarayıcı üzerinden açıldığında sistem günlükleri indirilmiyor. NOT: Bu, Apple iOS’ta bilinen bir sorundur.
|
OMT’yi açmak için iPhone, PC gibi farklı platformları kullanın. |
|
Açılıştan sonra ağ adı değiştirildiyse, DPWS tepkisinden kullanılan ağ adı, kapatıp açmaya kadar güncellenmiyor. |
Kapatıp açma işlemi bunu düzeltecektir. NOT: Güncellenmiş
ağ adı, anında diğer tüm protokollerde
(DHCP’de) kullanılacaktır. DPWS, etkilenen tek
protokoldür.
|