Версии прошивки 002.200.008
Исправлены ошибки
-
Идентификатор узла PROFIBUS, указанный в DTM, не регистрировался в модуле удаленного подключения.
-
Функция Upstream Voltage (напряжение вышестоящей системы) не калибровалась по параметрам напряжения аватара TeSys в DTM. Калибровка предотвращает ложные положительные срабатывания при разомкнутом автоматическом выключателе вышестоящей системы.
-
Улучшены функции безопасности веб-сервера.
Новые возможности
-
Для 6 аватаров нагрузки через цифровой модуль ввода-вывода (DIOM) добавлен опциональный Локальный режим управления, включающий в себя переключатели/вводы переменной процесса (ПП), ручную блокировку режима и режим байпаса.
-
Обновлены библиотеки функциональных блоков для ПО EcoStruxure™ Machine Expert.
-
Добавлена функция Custom Avatar (пользовательский аватар) для сохранения конфигураций пользовательских аватаров для последующего использования в отдельных библиотеках DTM.
-
Добавлена команда Factory Reset (сброс на заводские настройки) для сброса системы TeSys island из любого рабочего состояния.
-
Добавлено руководство по динамическому распределению портов для упрощения подключения цифровых и аналоговых входов/выходов в DTM и средстве для эксплуатации и обслуживания (OMT).
-
Для трафика Modbus TCP и EtherNet/IP включен список допустимых IP-адресов (IP Allow).
-
Добавлены прогнозные сигналы (PA) для связывания переменной процесса с сигналом и отправки текстового предупреждения.
-
Для ручного протокола Modbus TCP реализован новый регистр 1098 контрольного сигнала (потеря связи).
Известные проблемы
|
Функция |
Примечание/временное решение |
|---|---|
|
Сертификация Achilles не применима для прошивки версии 002.200.008. |
Доступна предыдущая версия прошивки 2.1.0.16, имеющая сертификацию Achilles. В прошивке версии 2.2.0.8 отсутствуют существенные изменения, влияющие на требования сертификации Achilles, просто не пройден процесс сертификации. |
|
Двоичное значение положительного температурного коэффициента (PTC) в качестве входа ПП |
Двоичное значение PTC неверно работает при использовании в качестве типа входа для входа ПП. Используйте для входов ПП только истинные аналоговые сигналы, а двоичное значение PTC для защиты электродвигателя от перегрева. |
|
Несоответствие версий файла описания общей станции (GSD) |
Модуль удаленного подключения (TPRBCPFB) переходит в аварийный режим из-за несоответствия версий файла GSD. Восстановите работоспособность модуля удаленного подключения путем выключения и включения питания, обновите TIA Portal, используя файл GSD последней версии. |
|
MAC address |
На лицевой стороне модуля удаленного подключения (TPRBCPFB) не указан MAC-адрес. MAC-адрес указан на наклейке на задней панели модуля удаленного подключения, либо доступен с помощью обнаружения по сети. |
|
Модуль удаленного подключения переходит в состояние незначительного сбоя (нерабочее состояние) при прерывании процесса загрузки прошивки из-за потери связи с ПК. |
Для загрузки прошивки используйте только ПО SoMove. Если устройство перестает отвечать из-за потери связи во время обновления прошивки, выполните выключение и включение питания. Это приведет к сбросу модуля удаленного подключения, после чего будет выполнена повторная попытка загрузки прошивки. |
|
При выключении электродвигателя регистрируется сигнал «низкий ток». |
При выключении электродвигателя регистрируется сигнал «низкий ток», если включено отслеживание этого сигнала. Соответственно, счетчик сигналов «низкий ток» будет выше, чем ожидается. |
|
Открытие OMT в Google Chrome на iPad не позволяет загрузить системные журналы. Примечание: Это
известная проблема
Apple iOS.
|
Для открытия OMT используйте другую платформу, например, iPhone или ПК. |
|
При изменении сетевого имени после загрузки, сетевое имя в ответе DPWS не обновляется до следующего включения питания. |
Выключение и включение питания решает эту проблему. Примечание: Во всех других
протоколах
(в частности,
DHCP) обновленное
сетевое имя
применяется
немедленно.
Единственным
проблемным
протоколом
является DPWS.
|